This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51632:抖动问题和改进

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51362

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/741904/tps51632-jitter-problem-and-improvement

器件型号:TPS51632
主题中讨论的其他器件:TPS51362

您好!  

我是否可以问、是否有方法改进此器件的抖动?  

请参阅下面的捕获以了解原理图和波形、如果需要更多信息、请告知我。

感谢你的帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、我已将此帖子重新分配给支持 TPS51362的团队。 请在您的帖子中使用正确的器件型号、以便将帖子发送给正确的人员。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的测试波形有什么负载?

    您能否共享您的布局以供审核?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    BTW、另请捕获一些单触发波形以供查看、而 DPO 不是无限大。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../80830.brd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    图片是在没有 DPO 的情况下7.5A 负载条件的频率结果。谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉,照片是5.5 A,而不是7.5A
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、大多数部件看起来都可以、  只是 PGround 和 agound 没有很清晰。 L9/L11应该接地、对吧?

    到目前为止、我不确定是什么原因导致了这种情况。 我建议采取一些措施进行检查。

    1、断开 R546 100 Ω

    2、如果更改项目1未得到改善、则将 R544和 R545更改为100欧姆。 或将 Gsense / Vsense 连接到 Vout、以尝试检查是否与 SENSE 线相关。