This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 适用于我的设计的最佳 PMIC

Guru**** 2601885 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS650231, LM26480, LM10524, BOOSTXL-TPS65218, TPS65218D0

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/739240/best-pmic-for-my-design

主题中讨论的其他器件:TPS650231LM26480LM10524BOOSTXL-TPS65218TPS65218D0

您好!

我正在寻找适合我的设计的最佳 PMIC。 要求如下:

  1. 输入:
    1. 3.5V 至4.2V
    2. 通常为3.7V
  2. 输出1:
    1. 输出电压:3.3V
    2. I OUT 最大值:0.4A
    3. I OUT 正常:0.3A
  3. 输出2:
    1. 输出电压:1.5V
    2. I OUT 最大值:0.2A
    3. I OUT 正常:0.15A
  4. 输出3:
    1. 输出电压:1.2V
    2. I OUT 最大值:0.5A
    3. I OUT 正常:0.4A

PMIC 应尽可能小。  请帮助我找到符合上述要求的最佳 PMIC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sajin、

    请检查您列出的当前单位"mA"是否为拼写错误? 此外、您能更详细地指定3.3V 吗? 例如、它是否可以在其满负载范围内为3.3V (+/-3%)?
    谢谢!
    Phil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sajin、

    请查看 TPS650231、如果您有任何其他问题、敬请告知。

    谢谢!
    Phil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Phil、

    电流单位为毫安 (mA)。

    3.3V 在其满负载范围内的容差可为+/-3%。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Phil、

    我还需要一个输出、即:

    输出电压:5.5V
    I OUT 最大值:0.1A
    I OUT 正常:0.05A

    因此、它还需要一个升压转换器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为 LM10524 比 TPS650231更合适。 你有什么看法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sajin、
    如果电流单位为毫安(mA)、我认为我们没有 PMIC、甚至是分立式 VR 可以满足效率高于50%的应用需求。 您是否希望了解有关应用的更多信息、因此我们可以推荐一款出色的电源解决方案?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sajin M、

    如果最大负载电流不超过100mA、则 PMIC 可能会在应用中过载。  

    具有最佳价格的 PMIC 是 LM26480、它可以在两个直流/直流降压稳压器上提供高达1.5A 的电流、在两个 LDO 上提供高达300mA 的电流。 所有电压均可通过反馈电阻分压器在外部进行设置、输出可通过专用 EN 引脚单独启用。

    LM10524特定于 SSD 市场、具有预定义的输出电压和定序。 只有当 LM10524设置与您的应用完全匹配时、这才会在您的应用中工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Phil、

    很遗憾地通知我、我的错误是该装置不是毫安 、而是安。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    感谢你的帮助。 很抱歉通知您、电流单位不是毫安、实际上是安。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sajin M、

    听起来您使用电池作为输入电压电源、PMIC 的输入电压范围为3.5V 至4.2V。 大多数 PMIC 将在此工作电压范围内工作。

    对于 Output1、output2和 Output3、TPS650231仍可在您的系统中工作。  

    LM26480也可以正常工作、但您需要从 LDO 生成 output2 (Output1 =来自 Buck1或 Buck2的3.3V、输入3.3V 至 LDO1或 LDO2以在高达300mA 的电流下生成1.5V)。

    TPS65218D0也可以正常工作、但您需要使用 BOOSTXL-TPS65218修改输出电压、从而对您的设计进行原型设计。

    您将需要使用分立式升压 IC 来生成5.5V 所有可用的 PMIC 都不会通过集成升压转换器生成5.5V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    感谢你的帮助。 遗憾的是 、我们的项目需要外形小巧的 PMIC。 因此、我认为您提供的器件型号要大得多。 因此、我们认为  LM10524 更适合我们的用途。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sajin M、

    在 LM10524数据表的第3页中、电源规格表列出了直流/直流轨的预编程输出电压:
    BUCK1 = 2.85V
    Buck2 = 1.8V
    BUCK3 = 1.0V

    这在您的系统中不起作用、只能通过更改 OTP 设置在 TI 工厂修改输出电压。 LM10524只有一个 OTP 设置选项已推向市场、我们将在未来发布此器件的任何新变体。

    此外、PMIC 封装的尺寸与解决方案尺寸不直接相关。
    LM10524采用3x3mm 封装、但从 PMIC 以及输入和输出端的大电感器和电容器走线会使您的解决方案尺寸更大。 器件的引脚排列良好、但布线此设计中所需的极小过孔的过程非常昂贵。

    通过良好的布线、可以实现具有更大 PMIC 封装尺寸的小解决方案尺寸。
    LM26480采用4x4mm QFN 封装、具有非常对称的引脚排列。 这使得 LM26480成为紧凑型解决方案尺寸的理想选择、尤其是在选择非常小的电感器时。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brian Berner、

    非常感谢您的帮助。