请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5160-Q1 主题中讨论的其他器件:LM5160、 PMP15005
您好、香榭丽舍
我的客户开始使用 LM5160 Flybuck-boost 配置评估 HV 降压-升压电路。
由于目标是初级侧输出 Vout1 -12V、但监控-16V、如附加文件中所示。
我还附上了每个外部器件的原理图和参数。
您能提供一些建议来解决这个问题吗?
此致、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.