This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23523:在 EVM 上、应将什么连接到 TP21以偏置 INA226电压?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: INA226

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/737211/tps23523-on-the-evm-what-should-be-connected-to-tp21-to-bias-ina226-voltage

器件型号:TPS23523
主题中讨论的其他器件:INA226

在 EVM 上、不清楚要连接到 TP21的是什么。

INA226 VS+来自 Vin 源(RTN)的分压器、我假设分压器的末端为 VEE、但它不是 VEE、它通过二极管并到达 TP21。  应将什么连接到 TP21?

原理图中的 DCDC_SWITCH 和 pdf 中的"外部偏置电压"没有太大帮助。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    TP21可作为向 INA226器件馈送外部偏置电源的选项。 您可以将其保持打开状态。
    您能否分享您的要求、终端设备和用例的详细信息?

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    我们将通过电子邮件和 TI 字段进行讨论。
    请关闭此主题。

    此致、
    Rakesh