请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5176 你(们)好,先生
当 VIN 接近 Vout 时,电感器电流不稳定,请参阅下图2和图3
您对如何修改此问题有什么想法吗?
原理图如下所示
规格:VIN=10V~30V 至 Vout=24V/3.75A
e2e.ti.com/.../Schematic-1.pdf
e2e.ti.com/.../Schematic-2.pdf
VIN=20.8V
VIN=21.9V
VIN=22.8V
VIN=25.2V