This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5007:LM5007的电流限制功能

Guru**** 1164710 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5007
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/741562/lm5007-current-limit-function-of-lm5007

器件型号:LM5007

您好!

我们测试了 LM5007的电流限制功能、发现与其他芯片相比、这很奇怪:

当电流限制功能被触发时(大约0.7A)、开关频率将根据数据表中的公式(5)增加;

但 OCP 点不限于 大约0.7A、输出电流可高达1.7A、直至输出电压降为0;

则 OCP 点将再次折返 至大约0.7A。

您能不能对这 种现象做一些评论? 为什么我们设计这种电流限制功能?

谢谢、

Oliver OU

大约500mA 输出、开关频率=160KHz;

 

输出电流约为740mA、开关频率= 324KHz;

输出电流仍然可以增加、最大值约为1.7A、

 输出下降至0A 后、 电流限制恢复至大约0.7A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我将向产品专家提出您的问题。

    此致、
    Katelyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Oliver

    请转发原理图和布局以供审阅。

    此致、
    Tim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tim、
    我已通过邮件将其发送给您。

    谢谢、
    橄榄
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Oliver、

    当我们通过电子邮件讨论这一点时、我将结束此主题。

    此致、
    Tim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请注意、这里的要点是选择一个较高的 RCL 电阻器、这样、当启用电流限制时、开关频率会下降。 请参阅 LM5007数据表中的图3。

    此致、
    Tim