请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5007 您好!
我们测试了 LM5007的电流限制功能、发现与其他芯片相比、这很奇怪:
当电流限制功能被触发时(大约0.7A)、开关频率将根据数据表中的公式(5)增加;
但 OCP 点不限于 大约0.7A、输出电流可高达1.7A、直至输出电压降为0;
则 OCP 点将再次折返 至大约0.7A。
您能不能对这 种现象做一些评论? 为什么我们设计这种电流限制功能?
谢谢、
Oliver OU
大约500mA 输出、开关频率=160KHz;
输出电流约为740mA、开关频率= 324KHz;
输出电流仍然可以增加、最大值约为1.7A、
输出下降至0A 后、 电流限制恢复至大约0.7A。