This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5971:用于局部调光问题的 TLC5971

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC5971

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/740659/tlc5971-tlc5971-for-local-dimming-question

器件型号:TLC5971

参考图片、

MCU 可以通过 I2C 接口控制每个位动作?

类似:n_OUTR0打开(N+1_OUTR0关闭)或 N+1_OUTB3打开(N_OUTB3关闭)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    是的、对于 TLC5971、当数据满足两个要求时、LATCH 信号由内部电路产生:1) 224位、前6位等于25h 2)发送帧数据后的空白8x clk 时间。

    第28页给出了级联器件时间流的示例、详细描述了这一点。

    发送224bit *N 设备后,设备将在内部产生一个 LATCH 信号。 所有器件都将数据从通用移位寄存器传输到相关寄存器。

    此致!

    肖恩。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 James:

    我将关闭此主题、如果您有任何其他问题、请告知我们。

    谢谢!

    此致、

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、 Shawn

    谢谢!

    B/R James