This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62067-Q1:输出精度估算

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62067-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/741773/tps62067-q1-output-accuracy-estimation

器件型号:TPS62067-Q1

尊敬的先生。

我的客户正在评估 TPS62067-Q1。 现在、他们想估算

产品的输出精度。

数据表将 VFB (PFM)的典型值定义为1%。

另一方面、图15显示了1.8V 输出的精度、其结果为+2.2%

1.8V。

I weonder 意味着最坏情况(最大值) TPS62067-Q1的相关信息?

或 VFB (PWM)=+/- 1.5%、因此+2.2%+- 1.5%为最大值 和最小值 ?

请提供您的建议。


此致、

H. Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sakai、

    TPS62067-Q1的数据表未定义最小值或最大值 PFM 模式的 VFB 值。 图15是基准测量、其中包括反馈分压器不精确、因此无法指定 VFB 的上限。

    此致、
    Tanvee
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tanve-San。  

    非常感谢您的指导和建议。  

    采用 TPS62067-Q1的设计正在结束大规模生产、因此没有机会

    替换到另一台设备。  

    现在、他们正在进行最终验证。  

    是否可以澄清 VFB (PFM)的最小值和最大值? 设计规格正常。  

    请提供您的建议。  

    此致、  

    H. Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sakai、

    我很高兴为您提供支持。

    我欢迎你给我一封私人邮件,供进一步讨论。

    此致、
    Tanvee
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Tanve-San。

    非常感谢您的回复。

    我的邮件地址是;
    hideyuki_sakai@marubun.co.jp

    请尽可能联系我。

    此致、
    H. Sakai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tanve-San。  

    我尝试考虑如何向客户提供答案。  

    我将解释输出电压精度 PFM <=>PWM

    无法定义、因为它处于转换阶段。  

    我想就 VFB (PFM)的最小值/最大值(典型值为1%)征求您的建议。  

    我希望此时能得到您的帮助。  

    此致、  

    H. Sakai