This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EV2400:1949558

Guru**** 2924880 points

Other Parts Discussed in Thread: EV2400, BQSTUDIO, BQEVSW

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/740603/ev2400-1949558

器件型号:EV2400
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIOBQEVSW

PO 编号:1949558 EV2400,有一个像 this.no这样的 promblem,它 不能更新。我们在网上商店买了一个新的。 还可以、 我们怀疑此产品有其自身的硬件问题。请帮我!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    通常、如果您打开了 bqStudio 或 bqEVSW、并且已经通过此 EV2400进行通信、您将看到"No Free EV2400s"消息。
    在尝试更新之前、您必须关闭所有其他 TI 电量监测计/充电器软件。
    此致、
    Swami
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    bqStudio 和 bqEVSW 也无法通过 EV2400进行通信
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    bqStudio 和 bqEVSW 也无法通过 EV2400进行通信。在设备管理器中找不到 EV2400。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    感谢您提供相关信息。
    如果未在设备管理器中进行枚举、请尝试使用"findall"选项("DevCon FindAll")运行"DevCon.exe"、以查看器件是否会在命令之后进行枚举。 (DevCon 可从 Microsoft 获得,网址 为 docs.microsoft.com/.../devcon )
    否则、它表示 EV2400上的代码有问题、但它以某种方式损坏。 遗憾的是、在这种情况下、您可能必须获得不同的 EV2400。
    此致、
    Swami
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答、根据您的建议、我运行"DevCon.exe"工具、但我的设备管理器中仍然没有此设备。 但是、当我使用新的 EV2400时、这不是问题。 那么、我能否确认这是一个有问题的 EV2400?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答、根据您的建议、我运行"DevCon.exe"工具、但我的设备管理器中仍然没有此设备。 但是、当我使用新的 EV2400时、这不是问题。 那么、我能否确认这是一个有问题的 EV2400? 是否确认此 EV2400的硬件是否存在问题? 期待您的回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hong、

    是的、这看起来可能是一个损坏的 EV2400模块。

    此致、
    Matt