This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100:与报告的 SOC/容量相比、电压较低

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100, BQSTUDIO, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/742015/bq34z100-voltage-low-compared-to-reported-soc-capacity

器件型号:BQ34Z100
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIOEV2400

我们将 BQ34Z100芯片用于飞行应用中的燃油监控。 我们发生了故障、在查看飞行记录仪数据后、我们发现报告的启动电压相对于充电/容量的启动状态较低。 我们通过轮询车队的典型电压与容量来验证这一点。 电池恢复后、我们可以将其充电至标称值。 这意味着它不再报告 SOC 的错误估计。

我花了一些时间来回顾 BQ34Z100芯片如何执行其计算以估算 FCC 和 RC 值。 我想我们的应用可能会导致放宽期或其他功能出现问题。 您是否了解可能导致错误报告容量/充电状态的常见情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ben、

    需要对器件进行配置以正确报告 SOC。 报告的一些原因可能是:

    1.化学 ID 不正确
    2.包尚未经历学习周期
    3.配置错误的值,如终止电压
    4.装载模式/应用选择不当

    请发送生产中使用的黄金 SREC 文件的副本以及遇到该问题的器件的 SREC。 还请将器件系到接地端、并将 EV2400和 PC 与 bqStudio 连接以记录器件。 如果无法在系统中完成此测试、请尝试在实验中复制并发送日志(启用所有列)、以便也可以对其进行分析。

    您可以提供的任何其他信息、例如电池数据表、配置、故障环境等。 非常感谢。 如果此类信息太多、无法在公共论坛上共享、请联系您的 FAE / TSR、我们将使此讨论脱机。

    此致、
    Bryan Kahler