This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23754:具有隔离式5V/2.4A 的参考设计

Guru**** 2933410 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23754, TPS2543, TPS23755, TPS23753A, TPS23751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/740285/tps23754-reference-design-w-isolated-5v-2-4a

器件型号:TPS23754
主题中讨论的其他器件: TPS2543TPS23755TPS23753ATPS23751

我不确定 TPS23754器件是否是最佳选择、但我正在寻找合适的器件

  • 支持类型1和类型2是一个额外的好处
  • PoE 不可用时、支持外部输入电源(通过墙面供电)
  • 5V/2.4A 隔离式输出为 TPS2543/7供电、实现快速 USB 充电
  • 与 Si3404-A 的价格和功能竞争

如果有任何帮助、我们将不胜感激!

谢谢、

乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    乔治

    由于 Si3404-A 仅限于1类操作、我建议您查看德州仪器的1类有限解决方案、以获得价格竞争优势。 TPS23753A 是目前在大规模生产中具有最具价格优势的解决方案。 TPS23755现在正在进行采样、并且在 Si3404-A 中具有更强的特性集竞争力、但是它尚未完全投入生产、因此需要考虑项目的时序。 如果想讨论 TPS23755的预期 RTM、我们可以通过私人 E2E 消息来实现。 现在、我将向您发送一个朋友连接请求、以防您进一步讨论此问题。

    TPS23754 (和 TPS23751 -只有一个驱动器、且价格较低)是非常好的选择、如果确实想要对器件进行认证、也可以在2类设计中使用该器件。

    如有任何其他问题、请告诉我、感谢您关注德州仪器的 PoE 产品、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thomas、  

    谢谢、我刚刚给您发送了一个 PM、因此我们将转移离线、然后返回并在适当时更新此帖子。

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您离线对齐。 我已关闭此主题。

    Thomas、一切都很好