This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2842:将 LM2842 SHDN/软启动用作电容器充电器或 LED 驱动器

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2842, BQ24640, LM5022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/738132/lm2842-using-lm2842-shdn-soft-start-as-capacitor-charger-or-led-driver

器件型号:LM2842
主题中讨论的其他器件: bq24640LM5022

我很好奇、控制 LM2842的 SHDN 引脚是否可以将其用作恒定电流源。  我特别想到的是 LED 驱动器(其中电压目标将设置为高于 LED VF、而 SHDN 将用于设置 LED 电流)、 或超级电容器充电器、其中电压目标将是目标电容器电压(例如2.7V)、SHDN 将设置最大电流、以便空电容器不会有效地短路电源。

这两者之间的区别在于、LED 情况实际上不会使用电压调节、但会始终以限流模式运行。  对于超级电容器充电器、您最终会达到目标电压、当您接近目标电压时、电流将降至最大值以下(由 SHDN 设置)。

SHDN 引脚看起来允许您执行此操作、但我想确保我不会忽略任何内容。  SHDN 与电流之间的关系可能不准确或呈线性关系这一事实并不是一个主要问题、至少目前还没有。

如果您还需要推荐任何其他部分、或许是为这些角色明确设计的部分、我会感兴趣?  我已经了解过 BQ24640等专用超级电容器充电器、但其中一个主要问题是我需要更高的最大输入电压、而 LM2842的42V 电压可以正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    LM2842 SHDN 引脚的电流限制无法保证稳定状态下的精度或漂移。 我不建议使用此配置。

    对于恒流应用、一种选择是将宽输入转换器与 LED 驱动器配合使用、如下所示:

    www.ti.com/.../TIDA-020001

    以下参考设计显示了宽输入升压转换器的第二个选项(最大输入电压为60V 的 LM5022):

    www.ti.com/.../PMP20305


    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、
    Katelyn Wiggenhorn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我想跟进您的询问。 您还有其他问题吗、或者是否有任何问题仍然不清楚?

    此致、
    Katelyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    由于不活动、我将关闭此线程。 如果您有任何其他问题、请再次发帖。

    此致、
    Katelyn