This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR33630ADDAEVM:LMR33630A

Guru**** 2813665 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/736693/lmr33630addaevm-lmr33630a

器件型号:LMR33630ADDAEVM

您好!

TI 应用手册中 LMR33630A 的复制电路(L 为8.2uH)、但我们在输出端使用了一个330uF 铝电容器、一个22uF 陶瓷电容器。 反馈电阻为100k/24.9K。  

设计为24V 输入/5V 输出。 非常轻的负载。

但我得到的输出为10.5V 而不是5V、并且无法进行调节。  引脚5的反馈电压为2.14V、显示了 Rs 的比率 正确。

是什么问题、请这么做?

谢谢!

Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Richard、

    这是意料之外的。 反馈电路中可能存在短路? 您可以共享原理图吗? 您是否设计了新电路板或更改了 EVM 上的组件?

    您能否移除底部反馈电阻器并将 FB 直接连接到 VOUT? 当器件按预期运行时、我预计 VOUT 将变为1V。

    此致、
    Katelyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Katelyn、您好!

    非常感谢您的帮助!

    我将底部反馈电阻器从24K 更改为12K。 输出电压高达20V (与之前一样加倍)、以保持引脚5 = 2V 的电压。

    我是否使用了0.1uF 的错误/错误启动电容器? 影响1V 基准电压的任何其他原因?

    最棒的

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Richard、

    我有两条调试建议。

    更换启动电容器以验证该电容器是否正常。
    2.验证反馈电阻是否符合预期。 移除 R4、并用0欧姆电阻替换 R2和 R3。

    此致、
    Katelyn Wiggenhorn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Katelyn、您好!

    正如我之前所说的、反馈电压被检查并与1:5的比率相匹配。 (当输出= 5V 时、引脚5为1V)、这表示 Rs 正确。

    2.我更换了自举电容、没有改变。

    3. 当我改变输入电压(5至10V)时,输出随之改变。 完全没有调节。  (空载)

    4、引脚8处有133KHz 开关、关断时间短(占空比>=95)。 当我增加输入电压时、关断时间减少(无法理解)

    请解释原因? 我换了新的 IC (同一批次)和电感器、运气不好。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    关于您的第一点、降压转换器无法将输入电压升高到输出电压。 这意味着输出电压将跟随输入电压、直到 VIN=Vout (根据设计)。 FB 电压不应跟随输入电压。 FB 电压应恒定为1V。 但是、输出电压可以跟随输入、直到 Vout>=Vin。 我将需要您的帮助来进一步研究这一点。

    首先、您能否分享您的电路板原理图以供查看?

    您能否分享 SW、电感器电流、输出电压和 FB 电压的振荡波形:

    1。上述案例#1 (输出= 5V、引脚5为1V)
    2.从上面的输入电压= 10V 开始的案例#3

    关于第四点、占空比应随着输入电压的降低而降低。 关断时间应随着输入电压的增加而增加。 我们需要了解输出电压变化的原因。

    谢谢、
    Katelyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我想跟进您的问题。 您是否能够获取示波器波形?

    谢谢、
    Katelyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    由于不活动、我将关闭此线程。 但是、如果您有任何其他问题、请发布以重新打开此主题或新主题。

    此致、
    Katelyn