This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2845A:UC2845A 关于使用 COMP 端子的开/关功能的问题。

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: UC2845A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/741502/uc2845a-uc2845a-question-about-on-off-function-by-using-the-comp-terminal

器件型号:UC2845A

尊敬的支持成员

我的客户使用了 UC2845A。

我有疑问。


(__LW_AT__情况)
我的客户考虑使用 COMP 终端的外部开/关功能。
具体而言、当输入电压超过特定电压时、控制 IC 将运行
(请勿在低输入电压下启动电源)规格。


在 COMP 和 GND 之间连接一个 NPN 晶体管(TR)、
晶体管关闭时、控制 IC 打开。
(在* COMP 端子流出电流为2mA 或更高且控制 IC 关闭时、COMP 端子电压变为1.4V 或更低)


通过使用上述功能、我们正在考虑一个不在低输入电压下运行控制 IC 的规格。

(__LW_AT__问题)
在打开控制 IC 的正常操作中、TR 始终处于关闭状态。
⇒当 COMP 端子电压变为1.4V 或更低时、控制 IC 关闭、
TR 是否始终处于关闭状态且没有问题?

最恰当的考虑。
Bob Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当 COMP 和 GND 之间连接的 NPN 晶体管(TR)关闭时、TR 不会影响 UC2845A 的运行、因此正常。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的洪黄:

    非常感谢您的回复。
    我回复我的客户您的答案。

    我将对其进行反馈。


    最恰当的考虑。
    Bob Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您有其他问题、请打开新主题。 我需要关闭这个线程。