This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS746:发热问题

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS746

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/733604/tps746-heat-concern

器件型号:TPS746

尊敬的 TI:

输入电压要求为5V、输出电压要求为3.3V@1A。 正在寻找基于 LDO 的稳压器、目前正在查看 TPS746。  RθJA Δ T、它大约为80.3°C/W、这是热量的问题、因为在5V 至3.3V 范围内、损耗估计为1.7W。

您能否分享一下我们是否仍能考虑使用 TPS746? 谢谢。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    虽然热性能信息表提供了可用作首次热检查的数据、但请记住、通过正确的布局、您可以实现比在其上建模热性能信息表的 JEDEC 高 K 电路板更佳的热性能。  与大多数 LDO 一样、TPS746的主要散热器是 PCB 的 GND 平面。  因此、在您的应用限制范围内最大限度地增加连接到散热焊盘的 GND 覆铜将为您的应用产生最佳的散热性能。

    也就是说、1.7W 是一种在2mm x 2mm WSON 等小型封装中耗散的大量功率。  您可能需要考虑提供介于5V 和3.3V 之间的中间电源轨。 您可以通过降低功耗的直流/直流开关稳压器、两个串联的 LDO 提高系统 PSRR、甚至在 TPS746之前串联一个功率电阻器来高效地实现这一目标。  最后两项不会降低功耗;但是、它们会分散功耗并降低 TPS746的结温。

    如果无法通过创建中间轨来降低 TPS746的输入电压、则应考虑使用另一个电阻更低的 RθJA Ω 线性稳压器。  由于在每个线性稳压器的标准化 JEDEC 高 K 电路板上以相同的方式模拟热性能信息表、因此您可以直接比较两个 TI 线性稳压器之间的热指标、以更好地了解哪种线性稳压器的热性能更好。  您可以在我们的参数搜索中进行这些比较

    非常尊重、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan、

    在通过该 LDO 进行评估后、我遇到了输出电压降至3.1V 的情况、其中输出电流为1A、输入电压为5V。 您能不能建议电压下降的原因?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    当您说 Vout 降至3.1V 时、您是否意味着 Vout 在负载增加到1A 之前最初按预期调节为3.3V? 为了让我了解电源轨的交互方式、您能否提供输入电压、输出电压、输出电压和输出电流的范围?

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是的、我们已经在600mA 负载期间测试了3.3V 的输出电压、这是正常现象。 到目前为止、我们使用的是 TPS746的 EVK、未对其进行任何修改。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    感谢您提供的其他信息;但是、为了继续帮助远程调试、我需要您为输入电压、输出电压、输出电压和输出电流提供范围、以便我可以查看电源轨之间的关系。 正如我们先前在该主题中讨论过的、您正在推动此封装的热限制;但是、我需要使用范围热来更好地了解正在发生的情况。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们刚刚将一个电阻器连接到负载以获得3.3V 电压、并且 EVM 没有任何变化。 您能帮我分享3.3V@1A 的测试报告吗? 否则、请帮助提供有关如何实现3.3V 电压的进一步建议。 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我在这里的实验室中使用了一个 EVM、在室温下将5V 电压施加到输入端、输出设置为3.3V。我能够在1A 的负载下实现3.3V 的稳压输出。

    除非您提供显示 Vin、Vout、Ven 和 Iout 的请求多通道范围热、否则我无法帮助您调试系统中可能发生的情况。

    非常尊重、
    Ryan