This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24081:热阻 RT1和 RT2设计

Guru**** 2514465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/741761/bq24081-thermal-resistance-rt1-and-rt2-design

器件型号:BQ24081

您好、先生、

如何设计 RT1和 RT2值?是否有计算工具?

我使用热敏电阻103AT 类型、我需要5度到45度的范围、因此我需要添加外部电阻 design.can 帮助我们?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    您可以更改 NTC 吗?
    由于103AT 很难达到5C 和45C、因此它在0C 和45C 下运行良好。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    我想知道原因吗? 可以使用外部电阻更改保护阈值、以实现高温和低温。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    外部电阻可用于增大温度范围。 在此应用中、我们希望减小温度范围。  NTC 将需要随着电阻值的变化而更快地更改电阻值、Beta 需要增加。
    我估计、对于10k、Beta 需要增加到3800k 或更高、103AT Beta 为3435。