This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256302:启动缓慢问题(两个输出转换)

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/741777/ucc256302-slow-start-problem-two-output-trans

器件型号:UCC256302

您好、Ben -San、

我的客户仍有启动问题(两个输出转换)。


①为什么变压器输入电流波形在启动时不会在突发模式下使用修改后的产品?
②为什么 LL / SS 引脚的电压变化与两个波形有显著差异? (R14、R15、C17的常量几乎是相同的设置。)
③为什么评估板(EVM)在上升时以突发模式运行?
④如果未进入突发模式、频率在上升中间下降(约55KHz)、电流波形成为谐振波和锯齿波的叠加波形。(波形折叠) 输出上升的收敛值不会因该波形漂移而变得不稳定?

我附加了两个 PDF、一个是 波形 、另一个是两个输出转换修改 cct。

e2e.ti.com/.../UCC256302--slow-start-problem-_2800_-two-output-trans_2900_.pdf

e2e.ti.com/.../Two-output-modifi-cct_2E00_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当你问 Ben 时、问题似乎来自历史、我将把这个问题转交 Ben、Ben 将回复你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    正在转发至 Ben。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Doi-San、

    您的听力很好。

    我注意到底部 VCR 电容减小了。 这将增加 VCR 上的峰间纹波、这将使进入突发模式变得更困难。 VCR 电容对突发模式阈值确实有一定影响。 这可能是您在启动期间看不到突发行为的原因。

    2.在启动期间、电流源为 LL/SS 引脚电容充电。 LL/SS 引脚上的电压用于设置启动期间的开关阈值。 当 FBreplica 低于 LL/SS 引脚电压时、开关阈值的控制将移交给 FB 引脚。 当这个转换发生时、BLK 电压被缓冲到 LL/SS 引脚上以感测突发模式阈值编程。 您在 LL/SS 引脚上看到不同行为的原因是、由于功率级的变化、您的补偿器在启动期间的行为有所不同。

    3.原理图更改后,VCR 上的纹波可能会更高。 这种较大的纹波会导致控制器在启动期间不进入突发模式运行

    4.您能告诉我您所指的波形吗?

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ben -San、

    我的客户的答案  如下、请提供建议。

    通过更改 FB 端子输入的相位校正等来改善与问题④相对应的波形干扰、原因未知、但已解决。
     
    另外,从下面介绍的①说明来看,如果 VCR 终端的容量较小,似乎不会进入突发模式,因此我更改了 C10容量并确认了它。

    当 C10从0.01 μ F μF 0.015 μ F 时、它会在 μF 输出上升期间的特定时间段内进入突发模式。

    但是、我不知道突发模式导通周期的占空比是否宽、但5V 输出电压的上升曲线上升到小阶梯波形、例如锯齿波、它不会成为平滑的上升波形。
     
    波形、就质量而言、存在问题状态、而是认为连续运动的缓慢启动是更好的开始。
    下面我将再次向您提出问题。
     

    ①昨天发送的项目1中"评估(EVM)板运行波形"(12V 输出)上升沿的波形是否正常?
     
    ②如果评估板的上升波形(12V 输出)正常、
    为什么上升沿处于突发模式?
    您是否有其他东西的突发?
     
    ③作为使用此 IC 的电路的应用、
    如何使用不进入突发状态的上升操作是否存在问题?
     
    即使在试验的5V 输出下、对于上升波形、持续运行也更好。

    明天我将像锯齿一样拍摄并发送波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Doi-San、

    如果在输出电压升至标称值之前内部 FBreplica 低于 LL/SS 电压、则在软启动期间会出现类似突发的行为。 当您开始看到突发脉冲时、您可以看到 LL/SS 引脚突然改变电压。 这表示反馈环路在输出电压升至标称值之前已接管控制。 我应该注意的是、通过适当调整 VCR 大小以及调整补偿、可以避免启动期间的突发行为。

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ben -San、

    随附的 pdf 是锯齿波形和客户评论。

    请检查并 对此进行评论。

    e2e.ti.com/.../UCC256302-Output-slow-start-operation.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Doi-San、

    在图1-1和1-2中、您可以看到 LL/SS 电压突然变化、突发数据包开始出现。 所发生的情况是、在输出电压达到标称值之前、将开关阈值的控制移交给反馈环路。 如果补偿中存在问题、这可能会导致反馈环路在启动时过早控制、您可以获取突发数据包。 波形2-1至3-7对我来说是合理的。

    此致、
    本·洛夫