This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28610:热关断问题-如何降低 PWM 控制器中的功率耗散?

Guru**** 2566385 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/738843/ucc28610-thermal-shutdown-problems--how-to-reduce-the-power-dissipation-in-the-pwm-controller

器件型号:UCC28610

问题是、我们的30W 反激式转换器在25°C 环境温度下具有热关断功能。

反激式器件位于没有空气移动的外壳中。

我们使用 UCC28610 通过全波整流120VAC 线路电压以最高30瓦的负载为电池充电。

反激式变压器具有500uH 的初级电感。  满载时、峰值初级电流在峰值输入 反向 电压(170V)下测量约1.7Apk、fs=80kHz。

初级侧的原理图与 UCC28610数据表(2015年9月修订版)中的图44所示基本相同。

我们使用相同的去耦电容器、 栅极驱动电阻器值和等效二极管。

VDD 连接到由辅助电源供电的15V 线性稳压器。 初级绕组。

**我有哪些选项可以降低 控制器中的功耗以缓解热关断?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!

    感谢您的联系。 一种可能方法是增加初级电感。 这将减小峰值初级电流、从而有助于保持 IC 封装温度更低。

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、这会有所帮助。 但是、XFMR 是 UL 认可的部件、因此更改主部件成本高昂。
    还有其他选项吗? 增大栅极驱动器上的电阻器值是否有帮助?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!

    是的、增大栅极电阻将有助于降低芯片本身的功耗。 我们建议使用200欧姆的最大栅极导通电阻器和5欧姆的最大关断电阻器。

    IC 周围有多少铜? 如果在 IC 周围放置更多铜、则有助于散热。

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!

    您是否能够解决热问题?

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!

    距离您上次沟通已经有一段时间了、因此我现在将继续并关闭此主题。 如果您需要进一步的帮助、请随时提交新帖子。

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Benjamin、

    我们测试了您的建议、 但在 PWM 控制器的热问题上没有发现任何可测量的改进。

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    更换封装以使用圆凸垫来去除芯片上的热量。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否有可与我分享的电路板热像?