This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28780:UCC28780调试问题

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28780

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/740963/ucc28780-ucc28780-debug-problems

器件型号:UCC28780

您好:专家

客户使用 氮化镓 mosfe 和 UCC28780设计60W 适配器。

现在它们 有一些问题:

输入交流电压低于120V、轻负载模式、正常输出5V。

输入交流电压范围为正至120V、轻负载模式、然后烧断机器。

,,情况!您能给我们一些建议非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    周梁淑怡议员:

    感谢您的联系。 您能否分享设计原理图? 您还能告诉我哪些特定组件正在损坏?

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    周梁淑怡

    您是否能够共享原理图并确定哪些元件损坏?

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    周梁淑怡议员:

    距离您上次沟通已经有一段时间了、因此我现在将继续并关闭此主题。 如果您需要有关此主题的进一步帮助、请告诉我。

    此致、
    本·洛夫