This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21521:EN 为低电平时的灌电流

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC21521

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/739436/ucc21521-sink-current-when-en-low

器件型号:UCC21521

大家好、

当 EN=LOW 时、输出级的灌电流是多少?

此致

刘罗宾  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robin、  

    我与我们的隔离式栅极驱动器合作、很乐意为您提供帮助。  

    当 EN =低电平时、通过隔离栅传输的低电平信号与 INA 或 INB =低电平非常相似。  

    因此、灌电流能力相同、典型值为6A。

    如果您的问题得到了解答、请按绿色的已解决按钮。  

    此致、
    Mateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mateo、

    感谢您的回复。

    请参阅下面的详细情况:

     

    客户使用 UCC21521来驱动 LLC 级第二侧全桥、

     

    当它们尝试使全桥像无源整流器一样工作时、它们会将 EN=LOW 设置为低电平。 问题在于、高侧 SiC FET 的 Vgs 上存在小脉冲输出。

     

    请参阅图片。 低侧正常。 Vgs 将锁定在0V。 但高侧 Vgs 是一个小脉冲、因此客户对灌电流能力产生怀疑。

     

    有助于对此进行分析? 谢谢。

    低侧 Vgs 高侧 Vgs  

    寄存器

    刘罗宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robin、  

    感谢您提供示波器捕获。  

    通道1 VDS 吗?  

    您的客户使用的 SiC FET 器件型号是什么?  

    最后、您能否发布原理图? 这将帮助我查找问题。  

    此致、
    Mateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Robin:

    我们听到您的声音已经有一段时间了、因此我们必须假设您已经解决了您的问题。

    如果可能、请发布解决方法、以便其他人从中学习。

    如果您的问题未得到解决、请告知我们、我们将与您一起解决。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Don、

    感谢您的回复、很抱歉长时间没有更新。

    因为此问题没有 影响客户测试和调试过程、所以他们继续执行后续步骤。

    但这个小脉冲仍然可能是一个问题。

    我将通过私人消息向您发送原理图。 谢谢。

    此致

    刘罗宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Robin:

    当然、我们可以检查原理图并与您合作、找到此问题的底部。