This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76930:8节电池的原理图审阅

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76930

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/738350/bq76930-schematic-review-for-8-cells

器件型号:BQ76930

尊敬的先生/女士:

需要帮助以查看我的8节电池连接原理图。 请提供帮助和建议。 要确保 VC0与 VC10之间的连接正确。 非常感谢。 希望很快收到您的回复!e2e.ti.com/.../8cell-connection.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Kum Hoo、
    单元格的使用是正确的、但组件连接需要进行一些改进:
    C8的底部应连接到 GND1而不是 VC0、请参阅数据表图8-2以获取参考。
    还应考虑相关的电源连接、因为需要连接(BAT、VC5X)。 它们需要滤波电阻器和电容器。
    VC5B 和 VC5必须是单独的。 R12、R11连接适用于 VC5B。
    C4的底部应连接到 VC5X
    VC5必须使用其自己的电阻器连接到电池。
    C5的顶部连接到 VC5
    VC5B 应具有自己的 VC5X 电容器
    将 VC5到 VC5X 的二极管和 VC10到 BAT 的二极管添加到数据表中、如传统二极管所示。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    需要您的帮助才能再次查看原理图。 请找到我输入的原理图随附文件。 希望听到您的声音。

    谢谢、此致、

    KHe2e.ti.com/.../schematic-check.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 KH、
    第4个单元格将连接到 bq76930组边界、因为每个组将支持4个单元格。 第4个电芯 CN1引脚5应连接以支持 bq76930引脚 VC5、VC5X 和 VC5B。 可以通过多种方法来实现此目的、此方法可能有助于:
    D4应连接到 VC5而不是 VC5B。
    R48和 R49的左侧应连接到 CN1引脚5处的 CELL4。
    C5的顶部必须连接到 VC5而不是 VC5B。
    C9的顶部必须连接到 VC5X 而不是 VC5。
    C4的底部必须连接到 VC6而不是 VC5B。
    C3的底部必须连接到 VC6而不是 VC5X。
    在底部电池连接滤波应针对 VSS (GND1)进行、而不是以差分方式进行、请参阅数据表图8-2:
    C8的底部必须连接到 GND1。
    必须使用一个额外的电容器连接 VC0和 GND1。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    我可以向您寻求帮助以检查我的原理图连接吗? 如果8节电池设计有任何错误连接、请务必提供建议。 非常感谢!

    e2e.ti.com/.../8-cell-connection-_2D00_-Project.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Kum Hoo、
    8节电池的连接看起来正确。 对于电源:从点"A"(CN1引脚5)到 VC5X 需要另一个1k 电阻器。 D3阳极(在 D3顶部具有 R37和 R38连接的节点)也是电芯8 (CN1引脚1)。