This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ31530:在 PVIN 变化时调节输出

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ31530, TPS60151

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/741803/lmz31530-regulate-output-with-pvin-variation

器件型号:LMZ31530
主题中讨论的其他器件: TPS60151

我想将 LMZ31530用于具有0.9V 轨输出的 FPGA 电源。 我关注的是它的输出调节。 输出可通过 Vadj 引脚调节(通过将单个 Rset 电阻器连接到 AGND)、并且取决于 PVIN 输入电压。 我的应用在电池上工作、因此 PVIN 可能会随电池放电而变化(变化为4.2至3V)。 因此输出也会相应地发生变化。 您是否会建议或澄清我如何确保输出在 PVIN 变化时保持恒定?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nikun、

    LMZ31530可选择单独使用 PVIN 和 VIN。 PVIN 可以低至3.0V、但 VIN 必须大于4.5V 才能为内部控制电路供电。如果您想知道如何提供稳定的输入电压来防止任何会影响输出调节的 PVIN 变化、 您可以通过将"可变电压源"连接到电荷泵(TPS60151)、将 PVIN 和 VIN 连接到 LMZ31530上、并将5V 输入电源电压连接到 PVIN/VIN 引脚来提供稳定的5V 输入。 这样、您的转换将始终为5V 至0.9V 或您想要使用的任何可调输出电压选项。  

    e2e.ti.com/.../LMZ31530_5F00_BatteryInputVariation.pdf

    此致、

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    由于 VIN 需要最小4.5V 的电压、并且我只有3.0V 的电池电源、因此我无法将二者连接在一起。 但是、我认为通过 TPS60151为 VIN 提供稳定输入并将电池连接到 PVIN 应该可以正常工作。  

    感谢您的解释。 )

    此致、

    Nikunj