This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC24624:仅用于中心抽头式 LLC?

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC24624, UCC24612

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/741604/ucc24624-only-used-in-center-tapped-llc

器件型号:UCC24624
主题中讨论的其他器件: UCC24612

您好!

我想知道 UCC24624是否只能用于 LLC 中的中心抽头拓扑、不能用于倍压器。 因为它只有一个共享源感应引脚 VSS。 非常感谢。

最棒的

Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否向我们展示您的倍压器配置、以便我们了解您打算在何处使用 UCC24624?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想将其用于次级侧、以替换上面所示的两个二极管。 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于 UCC24624没有高侧驱动器、因此该配置无法使用 UCC24624。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否查看 UCC24612以了解它是否适合此应用?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这对我的应用应该是可以的。 谢谢你。