This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z60:在不使用外部温度传感器的情况下使用;电池温度=-273摄氏度

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/741257/bq40z60-using-without-external-temperature-sensors-the-cell-temperature--273-deg-c

器件型号:BQ40Z60
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

大家好、我制作了一个新电路板、其电路来自 bq40z60evm、除了我消除的外部温度传感器外、没有引脚连接。

我通过清除 bqStudio 中相应的标志禁用了未使用的温度传感器;设置>温度使能[TS4=0][TS3=0 ][TS2=0 ][TS1=0 ][TSInt=1]。

但是、温度模式的设置是模糊的。 参考手册指出、标志1表示报告 FET 温度、而0表示报告电池温度。 因此我配置这种方法是因为不存在的外部传感器无法报告 FET 温度; 设置>温度模式[TS4=0][TS3=0 ][TS2=0 ][TS1=0 ][TSIN=1 ]

因此、温度报告如下:int temperature = fet temperature = 23.5 deg C、而 Cell temperature =-273 deg C。它的功能是否正确?  

谢谢、

J.H.Kim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的主题已分配给我。 请在48小时内回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据"Data Memory">"Setting ">"Configuration">"Temperature Enable"和"Temperature Mode"、我获得了以下结果。

    我认为5号或6号是最好的选择。 但它不能同时满足电池温度和 FET 温度。

    在这些资格标准中,最好的选择是什么?  当然、电路板上没有外部传感器。

    温度使能   温度模式   温度(摄氏度)
    TS4. TS3 TS2 TS1 TSInt   TS4模式 TS3模式 TS2模式 TS1模式 TSIntMode   电池 FET
    1 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0   -273. -273.
    2. 0 0 0 0 0   0 0 0 0 1   -273. -273.
    3. 0 0 0 0 0   1 1 1 1 0   -273. -273.
    4. 0 0 0 0 0   1 1 1 1 1   -273. -273.
    5. 0 0 0 0 1   0 0 0 0 0   26 -273.
    6. 0 0 0 0 1   0 0 0 0 1   -273. 26
    7. 0 0 0 0 1   1 1 1 1 0   26 -273.
    8. 0 0 0 0 1   1 1 1 1 1   -273. 26
    9. 1 1 1 1 0   0 0 0 0 0   -53. -273.
    10. 1 1 1 1 0   0 0 0 0 1   -53. -273.
    11. 1 1 1 1 0   1 1 1 1 0   -273. -53.
    12. 1 1 1 1 0   1 1 1 1 1   -273. -53.
    13. 1 1 1 1 1   0 0 0 0 0   26 -273.
    14. 1 1 1 1 1   0 0 0 0 1   -53. 26
    15. 1 1 1 1 1   1 1 1 1 0   26 -53.
    16. 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1   -273. 26
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您没有任何外部传感器、请将温度启用 TSInt 设置为1。 TS 模式无关紧要。 热敏电阻应靠近您的电池或 FET、以便选择合适的位。 在这种情况下、由于您只有1个 TS、请将 TSInt 的 TS 模式设置为0。 您需要使用电池温度进行阻抗跟踪测量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的宝贵建议。 您的建议是上述"我的简要条件"中的第5项。 但是、电池温度和 FET 温度看起来不能同时满足;电池温度= 26、但 FET 温度=-273。 在这种情况下、奇怪的 FET 温度是否会导致问题?

    谢谢、
    J.H.Kim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    电池温度对于阻抗跟踪计算和保护至关重要。 FET 温度通常仅供参考。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢! 您的回答澄清了我的问题。

    再次感谢、
    J.H.Kim