This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53641:TPS53641是否支持3.3V 输出@ 120A?

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS53641, TPS53681

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/741225/tps53641-does-tps53641-support-3-3v-output-120a

器件型号:TPS53641
主题中讨论的其他器件: TPS53681

TPS53641是否支持3.3V 输出@ 120A?

或者哪个 电源 IC 可以支持 3.3V 输出@ 120A?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们将在星期一有人回答这个问题。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我随附了几张幻灯片、介绍在最大 VID 表之上使用 TI 多相控制器。 本文档是专门为 TPS53681编写的、但需要注意的事项是 siimlar。  

    e2e.ti.com/.../Using-Vcore-controllers-above-VID-table-max-Vout.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在   随附的文件。中找不到 Rvsp1、Rvsp2和公式4

    因此、我们应该在  VSP 引脚?添加 R148/R136电阻器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    R136应位于 VSP 和 VSN 引脚之间。 这会在遥感放大器的输入端形成一个差分。 您还需要增加本地感应电阻器连接、以避免其影响。

    例如,如果 R148和 R136形成2:1分频器(VSP 引脚等于0.5x VOUT),则 VOUT = 2个要求的 VID。