This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS758:哪些条件会导致 TPS75801KTTR 输出无数据?

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS758

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/741841/tps758-what-conditions-lead-to-tps75801kttr-output-nothing

器件型号:TPS758

尊敬的所有人

    在哪些条件下 TPS75801KTTR 输出无任何变化?

   输入为5V、输出设置为3.75V、输出连接到3.7V 电池。 当没有输入时,电池 将反向输入,加电时,TPS75801KTTR 将不会输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    TPS758具有一个内部有源放电电路、当 LDO 被禁用或 Vin 低于 UVLO 时、该电路将启用。   

    如果您不想对电池放电、则需要确保 Vin 高于 UVLO、Ven 高于导通阈值(2V)。  这可以通过将 EN 短接至 IN 并在 OUT 至 IN 之间放置一个肖特基二极管来实现。  该二极管将与内部体二极管并联、并为反向电流提供可靠的路径。  如果您希望阻止电流流过 LDO、则可以在 LDO 的输入电容器之前放置一个阻塞二极管。

    非常尊重、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryan

          感谢你的帮助。

          在您看来、 导致 TPS75801KTTR 的条件不会产生以下任何结果:

           VIN 低于 UVLO

          2. VEN 低于导通阈值(2V)。  

          对吧?

          

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、

    正确、如果 Vin 低于 UVLO 阈值和/或 Ven 低于导通阈值、则 LDO 的导通 FET 将关断、并启用有源放电电路。

    非常尊重、
    Ryan