请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ27542-G1 主题中讨论的其他器件: BQ40Z50-R1、 BQ40Z50
大家好、
如标题所示、当 RM/FCC 调整时、SOC 将上升1%。
BQ27542-G1具有 t RCJUMP_OK 位、它仅具有平滑功能。
这是正常情况吗? 还是异常?
我们可以防止这种情况吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
如标题所示、当 RM/FCC 调整时、SOC 将上升1%。
BQ27542-G1具有 t RCJUMP_OK 位、它仅具有平滑功能。
这是正常情况吗? 还是异常?
我们可以防止这种情况吗?
您好!
有两个问题:
关于 OperationStatus 寄存器,根据 BQ40Z50-R1技术参考,我知道它有两种访问方式,一种使用 0x54寄存器 ,另一种使用 ManufacturerBlockAccess()或 ManufacturerData(),
这两种方法可以读取相同的结果?
如何读取 ManufacturerAccess() 0x0054 OperationStatus 寄存器? 是否与下面的相同? 首先写入命令0x00、发送数据0x0054、然后读取命令0x23?
谢谢!
您好!
请参阅下图和 zip 文件。