This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:bq20z45学习失败、VOK 从不清除

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/738636/bq40z80-bq20z45-learning-failed-vok-never-clear

器件型号:BQ40Z80

 有人可以帮助我吗?
我用 BQ40z80完成了两个失败的学习周期,当我完成学习周期并放松至少12个小时 时,我发现 VOK 永远不会清除并且 LStatus()仍然为0x05。
1.我的电池类型是 Toshiba 20Ah SCiB,我使用化学 ID 0700,是否正确?
2.我按照以下步骤执行学习周期,并在步骤9失败时停止学习。 请参阅随附的我的日志数据。
步骤1:使用 正确的化学 ID、正确的数据闪存进行编程。
步骤2:校准电池组。
步骤3:用 C/10将电池组放电至空(电压低至 TERM)。
步骤4:等待5小时。
步骤5:IT STATUS()寄存器中的[VOK]和[RDIS]位清零,GaugingStatus[RESET]标志被置位。
步骤6:使用 C/4将电池组充满、直到达到锥形电流并设置 FC 位。
步骤7:让它放松5小时。(更新状态 05)
步骤8:使用 C/10将电池组放电至终端电压。
步骤9:让它放松12小时。(更新状态 05、VOK 未清除)e2e.ti.com/.../1256.learning-cycle.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我只是想让大家知道我正在研究这个问题、并期待明天能再回来讨论这个问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    查看您的数据、放电电流低于 C/10、这将使更新不合格。 对于学习周期、建议使用 C/5。 在第4.2.5节的应用手册中、使用低于 C/10时需要小心将电池放电至空:
    •推荐使用典型的 C/5比率、但该比率可低至 C/10。 如果使用 C/10负载、请确保监测计看到电流至少为 C/10、如果电流更低、则不会发生电阻更新。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我完成了两个失败的学习周期,首次使用的放电电流为 C/5,、但在步骤9中也失败了。将数据记录为 attachme2e.ti.com/.../0.2c-learning-cycle.zipent。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我完成了两个失败的学习周期,首次使用的放电电流为 C/5,、但在步骤9中也失败了。将数据记录为附件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您还可以发送用于学习周期的.gg 文件吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../4S-SCiB.gg.zipthanks作为您的帮助、.gg 文件作为附件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    查看日志文件和.gg 文件后、20Ah 锂离子电池的 Chem ID 为700、您的设计容量设置为20Ah。  但是、您的日志文件仅充电4278Ah、然后放电4047Ah。  您需要具有至少90%的设计容量的完全充电/放电。   您目前仅对设计容量的20%进行充电/放电。  

    在日志文件中、放电期间的放电电流介于1200mA 和1000mA 之间、远低于 C/10所需的2A 或 C/5所需的4A (推荐)。  日志文件显然没有显示您所期望的0.2C 放电率。

    我很高兴查看您使用的电池的数据表、以便验证设置是否与电池匹配。

    请使用正确的充电电压和电流以及正确的放电电流重新运行、如果您有任何问题、请告知我。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve:

        充电 和 放电电流在 建议范围内、换算系数的波纹 设置为5倍、因此实际放电电流在5A-6A 之间、充电/放电 容量 满足要求。作为附件的电池数据表。  我   还有一个问题、如果 换算系数设置为5、则设计容量应设置为20AH 或4Ah?电池实际容量为20AH。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想我们现在知道这个问题。 是的、所有电流、容量和保护值都需要在监测计中进行调节。 这是 bq40z80技术参考手册第6.7节电流调节中的内容。 它指出:"DesignCapacitymAh 和设计容量 CWH 必须在数据闪存中进行缩放、并且数据闪存中的所有电流和容量参数均按比例因子进行除。" 以及"MAC 命令 CurrentLong()(0x0082)被提供用来报告电流大于32767mA 的分辨率。 所有其他电流和容量均报告为换算值、主机必须将该值乘以换算系数。 所有保护措施也必须除以换算系数。"

    如果您使用适当缩放的值重新运行学习周期、我相信它应该适合您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助、我将重新运行学习周期并告诉您结果!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已重新关闭学习周期, 并再次失败。我 已使用 正确 的值修改了设计,在完成5小时 以上的休息后,我们没有读取到06的更新状态, 更新状态仍 保持在05。  我  不知道 该怎么做。另一个奇怪的问题是   GPC 工具推荐的化学 ID   不 正确,我使用的电池是 SCiB,但 ID 是用于 LiCoO2。  换算系数=10。

    e2e.ti.com/.../FW.zip

     

    e2e.ti.com/.../learning-cycle_5F00_10.29.zip

    e2e.ti.com/.../4682.GPCPackaged_2D00_report.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    化学成分不匹配的化学成分也可能导致 Qmax 更新不合格。 我将单独与您联系、以了解后续步骤。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    GPC 报告的结论是:警告:所有 ID 都因电阻偏差过高而丧失资格。 没有合适的 ID 选择可用。

    这可能是由于提交给该工具的数据的格式或空白造成的。

    我们建议您使用化学电池和容量的化学电池 ID 700。 使用此 Chem ID 不应因 Δ Ra 过大而取消 Qmax 更新的资格。