你好
我想为工业电路提供宽输入电源。 输入必须为24VAC/DC-120VAC/DC。 输出为18VDC、0.75A。 据了解,启动电压必须低于24V,约为22V。
必须使用反激式变压器和光电耦合器反馈对其进行隔离、以实现电压调节。
完成这种设计的最佳部分是什么?
谢谢你
此致
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Jean、
通过我们的参考设计进行搜索、可以发现 LM5022经常用于此类宽范围应用。 尽管该器件最初面向升压和 SEPIC 应用、但也广泛用于隔离型反激式电源。
遗憾的是、我无法找到与您的输入和输出要求相匹配的任何设计、 但有几个设计在不同方面接近。
以下是其中两个链接: http://www.ti.com/tool/PMP20745?keyMatch=pmp20745&tisearch=Search-EN-Everything#technicaldocuments
和 http://www.ti.com/tool/PMP20127?keyMatch=pmp20127&tisearch=Search-EN-Everything。
这些将为您提供电路设计结构的良好概述。 第一个设计不 使用光耦合反馈、但展示了如何将输入启动和偏置网络安排在 ~20V 至200V 的电压范围内运行。 第二个设计具有 不同的启动网络(我认为有损耗)、但显示了如何实现光耦合反馈网络。
无论在哪种情况下、您的设计的实际组件值都将与参考设计的实际组件值不同。 使用 LM5022数据表设计 过程计算特定应用的参数和值。
这是否能回答您的问题?
此致、
Ulrich