This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ500212A:符合 WPC v1.2标准或替代选项

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ500212A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/734089/bq500212a-wpc-v1-2-compliance-or-alternative-options

器件型号:BQ500212A

您好!

我们目前正在设计符合 v1.2标准的 Qi 发送器。

 您能否确认 BQ500212A 是否可以实现这一点?
此器件似乎仅符合 v1.1标准、但我想确认这一点。

如果它不符合规范、是否有符合 v1.2规范的 TI 替代产品(最好是单个 IC)?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    BQ500212A 和其他 TI TX 为 NRND、未跟踪计划的产品。 但未计划 EOL、且该装置将在一段时间内可用。
    BQ500212A 的最佳应用是专有应用、其中 RX 和 TX 设计为协同工作。
    对于现有5W 器件、从 WPC 1.1更改为 WPC 1.2的做法受到限制、许多1.1器件将满足1.2要求。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

    我只是不完全理解以下说法:

    [引用 user="Bill Johes"]现有5W 设备的 WPC 1.1更改为 WPC 1.2受到限制,许多1.1设备将满足1.2要求。[/引用]

    BQ500212A 是否符合 WPC 1.2标准?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    采用 BQ500212A 设计的发送器可能符合 WPC 1.2标准。 许多要求都在 IC 外部。 对于5W 系统、从 WPC 1.1更改为1.2、现在称为基线功率分布、这很小、BQ500212A 将满足这些要求。