This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51222:如何使用 I2C 接口?

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ51222, BQ51221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/733595/bq51222-how-to-use-i2c-interface

器件型号:BQ51222
主题中讨论的其他器件: BQ51221

你(们)好,先生

关于 BQ51222 I2C 接口,我们已经尝试将1.8V 电平***更改为 BQ51222,并将0x6C 地址发送到 BQ51222/1,但它似乎不会返回到我们的主机。 数据引脚仍然为高电平。

我们想问 BQ51222/1 I2C 接口在哪个平台上使用过?  TI 能否向我们提供更详细的 BQ51222 I2C 规范?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否已使用 EVM GUI 测试了设计? 这将在51222/1上工作、并可用于某些调试。

    www.ti.com/.../sluc575

    该接口将在1.8V 电压下工作、地址为0x6C。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否仍然遇到 I2C 接口问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,先生

    您能否为   EVM GUI V1.0.0.1提供 BQ51221应用指南 ?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉、设备没有用户指南。