请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM25118 您好!
LM25118的输入电压约为12V、输出电压为12V。
当输出负载约为1.1A 时、高侧和低侧栅极驱动器会继续调节占空比非停止。
然后、它会导致输出产生1V 纹波(15KHz 正弦波噪声)。
这个芯片假设可以加载3A、因此我认为它不会因最大额定电流而导致。
我是否可以知道导致此问题的原因是什么?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.