This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5907:需要备用 P/N

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS730, LP5907, TPS793, TLV707P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/740943/lp5907-alternate-p-n-required

器件型号:LP5907
主题中讨论的其他器件:TPS730TPS793TLV707P

大家好、

我 将 LP5907MFX-1.8/NOPB 用于我的应用、但我们的大多数供应商都不提供。

您能否建议使用相同的替代器件(引脚匹配、封装匹配、PCB 正在生产中。

此致

哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hari、

    您能否提供有关该应用的更多详细信息? 例如输入电压/输出电流? LDO 还需要什么特别的东西吗? 它是否需要低 IQ? 它需要低噪声吗? 我们有很多器件、这将有助于缩小建议范围。

    目前、我建议如下:

    适用于低 Iq 的 TPS7A0518PDBVR

    TPS73218DBVR 可实现低噪声

    TLV75518PDBVR 可实现更高的电流能力

    此致、

    Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wilson、

    输入电压为3.3V
    输出电压为1.8V
    Iout max = 175ma
    这用于音频应用、用于电源电平转换器(3.3V t0 1.8V)。
    我认为对于此应用(音频)、低噪声 LDO 将会很好(如果我错了、请随时更正)

    此致
    哈里
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hari、

    感谢您向我提供信息!

    其他一些低噪声选择包括 TPS793和 TPS730、它们也与 LP5907引脚相同。

    此致、

    Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wilson、

    非常感谢。

    通常、在为音频应用选择开关/LDO 时、我可能知道要检查的重要参数是什么。

    此致
    哈里
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hari、

    通常、由于大多数音频应用的电路板尺寸受限、我们建议在音频范围内具有高 PSRR 和更小封装尺寸的器件。 LP5907还采用 X2SON 封装(1mm x 1mm)、因此能够以更小的尺寸提供相同的性能。 如果您的客户对 X2SON 封装持开放态度、我们还提供了 TLV707P、它也适用于此情况。

    此致、

    Wilson