This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65910:DDR3L 的应用原理图

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65910, AM3352, TPS65218D0

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/741456/tps65910-application-schematics-for-ddr3l

器件型号:TPS65910
主题中讨论的其他器件: AM3352TPS65218D0

你(们)好

我们正在考虑将 TPS65910用于 AM3352。

以下是要求。
-未使用电池
-使用 DDR3L (可接受1.5V 电压)

我知道 TPS65910不支持 DDR3L (1.35V)、但可以使用1.5V。

下面是问题。

关于 VDDIO
SWCA139B 原理图检查清单显示了 VDDIO 应连接到 VIO。
但是、VIO 用作 DDR3L 的1.5V 电压、这对于 VDDIO 是不可接受的。
相反、VDDIO 连接到 VAUX33是否正确?

关于电源序列
在哪里可以看到使用 DDR3 (1.5V)的时序图?
当 VDDIO 被连接至 VAUX33时、电源时序是否没有问题?

3.
BOOT0和 BOOT1的正确连接是什么?
我无法在数据表中看到 AM3352的设置。

贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    nA na78、

    您是否会考虑在此应用中使用 TPS65218D0?

    DC34_SEL 引脚允许您选择在 DCDC3电源轨上设置的 DDR 电压。

    如果您选择继续使用 TPS65910、您的问题答案如下:
    1.我会将 VDDIO 连接到任何可用的1.8V 电压轨。 这是最常见的 IO 电压轨、也适用于2.5V 或3.3V IO (VIH 是 VDDIO 的百分比)
    2. DDR3电压(VIO)的时序图在本用户指南的第6页 www.ti.com/.../swcu093f.pdf 上的图3中
    3.如果您要将 TPS65910用于 AM335x、则必须使用完整的器件型号 TPS65910A3A1。 BOOT1的正确连接=短接至 VRTC、BOOT0 =短接至 GND、如上述同一用户指南第3页的图1所示。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian

    感谢你的答复。

    >1. 我会将 VDDIO 连接到任何可用的1.8V 电源轨。 这是最常见的 IO 电压轨、也适用于2.5V 或3.3V IO (VIH 是 VDDIO 的百分比)

    我相信我们可以连接到3.3V LDO (例如,VAUX33),对吗?

    > 3. 如果您要将 TPS65910用于 AM335x、则必须使用完整器件型号 TPS65910A3A1。 BOOT1的正确连接=短接至 VRTC、BOOT0 =短接至 GND、如上述同一用户指南第3页的图1所示。

    您为什么推荐 TPS65910A3A1、而不是 TPS65910A31A1?

    贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1.只有处理器上的所有 I/O 引脚都连接到3.3V 电源轨时、VAUX33才会工作。 如果任何 I/O 由1.8V 电源驱动、很容易看出为什么 VAUX33不工作:输出的 VOH = 1.8V 最大值、VDDIO = 3.3V;VIH、SLEEP = 0.65*VDDIO = 2.145V、VIH、I2C = 0.7*VDDIO = 2.3V
    如果您可以确认所有 VIH 最小值都将被满足、那么 VDDIO = VAUX33是可以接受的。

    默认情况下、TPS65910AA1用于 DDR2、TPS65910A3A1用于 DDR3、TPS65910A31A1用于具有 VRTC 的 DDR3、采用高功率模式。 它们都适用于 AM335x 处理器(www.ti.com/.../swcu093f.pdf)。 您可以使用系统中适用的任何变体。