This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80EVM-020:bq40z80EVM-020

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80EVM-020, BQ40Z80, CSD18504Q5A, CSD18540Q5B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/741201/bq40z80evm-020-bq40z80evm-020

器件型号:BQ40Z80EVM-020
主题中讨论的其他器件: BQ40Z80CSD18504Q5ACSD18540Q5B

请参阅技术文档、 Q3-Q4为15和100安培。  bq40z80EVM-020评估套件的实际最大持续充电和放电电流是多少(仅查看评估电路隔离的电池容量和充电器容量)  

Bq40z80芯片何时 上市。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    让我先回答您的第二个问题:bq40z80将在11月初进行 RTM。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、感谢回答这个问题。 该电路板采用1oz 铜设计、为了保持温度低于50C、持续电流应小于12A。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Steve。
    我想12安是最大放电电流、充电电流如何。 还是取决于 Q1-Q5。 (-8.5安培)
    出于好奇、如果我想要更大的放电电流和充电电流(30安培放电和20安培充电)、散热器是否能满足您的需求?
    我写了 Q3和 Q4、但我写了 Q2和 Q3。 正确的方法是将 Q2更改为更大的电流容量并打开散热器吗?
    并且在 Q3上获得散热器、这似乎无需更改、因为它是100安培。 当然、将其更改为具有散热器安装的一个(如220)。
    我还看到 Q1-Q5为-8、2A (这可能与充电部件有关)。 是否还需要将其更改为更大容量?
    与 Q2-Q3和 Q1-Q5相比、它看起来不需要更改任何其他更改?

    问题2.
    40伏
    MOSFET、N 沟道、40V、15A、DQJ0008A (VSONP-8)
    DQJ0008A
    CSD18504Q5A
    应用工程师

    问题3.
    60伏
    MOSFET、N 沟道、60V、100A、DNK0008A (VSON-CLIP-8)
    DNK0008A
    CSD18540Q5B

    Q1、Q5
    -40V
    MOSFET、P 沟道、-40V、-8.2A、SO-8
    SO-8
    FDS4685
    ON Semiconductor
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    要使用具有更高电流的电路板、您可以在 CHG/DSG 路径上焊接一根更重的测量线来处理电流。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、再次感谢。