This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS82085:TPS82085支持0.7V 版本

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS82085, TPS62088, TPS62826

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/741348/tps82085-tps82085-support-0-7v-version

器件型号:TPS82085
主题中讨论的其他器件: TPS62088TPS62826

您好、先生、

我们的客户希望在 μ µQSFP 应用中使用3.3V 至0.7V @ 3A、但 TPS82085的最小输出电压为0.8V。

µQSFP Ω PCB 尺寸 非常小。

TI 的电源模块是否支持此 规范?

Hugo

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Hugo、

    您可以使用 DAC 或固定电压对 FB 引脚进行偏置、如下所示: www.ti.com/.../slva251.pdf

    此外、更小的 TPS62088也非常适合此类应用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    TPS62088数据表显示了0.6V @3A 的70%效率、
    但 MPS MPM3860是89%、TI 是否有其他建议的解决方案?

    Hugo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Hugo、

    我无法找到有关该器件的任何信息。 也许您可以与我进行私人谈话。 我怀疑89%的值是在0.6Vout 和3A 负载下。

    TPS62088将比模块小得多、因此这是一个折衷方案。 我们将 TPS62826用于非常小的分立式解决方案、在0.6Vout 和3A 时效率为75%。