This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27511A:使用 UCC27511A 作为 UCC27531的替代器件

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27531, UCC27511A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/742021/ucc27511a-use-the-ucc27511a-as-a-ucc27531-replacement

器件型号:UCC27511A
主题中讨论的其他器件:UCC27531

降级器、

我正在寻找替代 UCC27531的替代器件。

您认为 UCC27511A 可以正常工作吗? UCC27531的额定 SIC 电压是多少、除输入电压之外还有其他差异。

您是否可以推荐任何其他器件来替换它?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mat1980、

    感谢您与我们联系、我叫 Mamadou Diallo、我将帮助解决您的问题。

    请查看随附的两个器件之间的快速比较表。

    UCC27511A UCC27531
    立即订购 立即订购
    在线数据表 在线数据表
    数据表 数据表
    工具与软件 工具与软件
    子系列 低侧驱动器 低侧驱动器
    电源开关 MOSFET MOSFET
    IGBT IGBT
    GaNFET SiCFET
    通道数(#) 1 1
    峰值输出电流(A) 8. 5.
    输入 VCC (最小值)(V) 4.5. 10.
    输入 VCC (最大值)(V) 18 32
    上升时间(ns) 9. 15.
    下降时间(ns) 7. 7.
    输入阈值 CMOS CMOS
    TTL TTL
    传播延迟(ns) 13. 17.
    功能 分离输出 分离输出
    额定值 目录 目录
    工作温度范围(C) -40至140 -40至125
    -40至140
    封装组 SOT-23 | 6. SOIC | 8.
    SOT-23 | 6.

    除了电压范围差异(UCC27511A 的建议最大值为18V、UCC27531的建议最大值为32V)、UVLO 是另一个主要差异(UCC27531的建议最大值为8.9V、而典型值为4.2V。 UCC27511a)。  

    您是否有任何我可能会针对 UCC27531解决的特定问题? 是否有理由要更换此驱动程序?

    我知道您正在驱动 SiC FET、但您能详细介绍一下您的设计要求吗?  

    谢谢。

    此致、

    -Mamadou

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Mamadou 的支持。

    现在我的问题已被清除。
    如果我需要更多信息、我会回来找您。