请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CSD15380F3 我需要一个紧凑、可靠的模拟开关来路由幅值为几毫伏的信号以及介于7和12V 之间的直流电压偏置。信号为 BPSK @1Mbps。
我不确定 CSD15380F3可能引入的谐波失真、而且在线设计工具也无法在 Firefox、Chrome 或 Edge 浏览器上启动。 是否有人将此组件用于类似应用? 有什么备选方案可供选择? 提供的 SPICE 模型是否足够可靠、足以模拟类似的工作条件?
非常感谢。