This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61085:如何计算软启动时间

Guru**** 2563760 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/741290/tps61085-how-to-calculate-soft-start-time

器件型号:TPS61085

大家好、


 我认为软启动时间通过以下 公式计算得出。
 TSS = VSS x CSS/ISS

 如果 CSS 为100nF、TSS 为12ms。
 VSS = 1.238V、ISS = 10uA、 CSS = 100nF
 TSS = 1.238 x 100e-9/10e-6 = 12.38ms

 数据表中图13软启动处的软启动时间似乎为2ms。
 计算错误吗?
 如何计算软启动时间?

此致、
Ogasawara  


 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的,先生

    从第7.3.1节可以看到,“SS 电压直接控制峰值电感器电流”, 峰值电感器电流与 VFB 没有线性关系。

    由于 TSS 控制电感器电流、因此无法计算该部件的 TSS。 因此不同的输入电压、输出电压和负载电流将具有不同的软启动时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helen、

     感谢您的回答。
     我有一些问题。
    SS 电压是否控制电感器电流? SS 电压是否与 VFB 无关?
    2. 当客户设定目标 SS 时间时 、他可以通过 Webench 进行确认? Webench 结果的准确性如何?   
    3、 上升时间在同一条件下有多大变化?

    对此,
    Ogasawara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Ogasawara-San、

    是的、SS 电压控制电感器电流、与 VFB 无关。

    Webench 给出了典型值。 但我们需要考虑到这种容忍。

    3.在上升时间,我们需要考虑 Cout 容差。 它大约为+-30%、我们还需要 考虑电感和充电电流容差。 考虑到所有容差、建议至少考虑+-60-70%容差。