This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1663:HTSSOP 封装

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS1663, TPS2660, LM5060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/736074/tps1663-htssop-package

器件型号:TPS1663
主题中讨论的其他器件: TPS2660LM5060

客户对采用 HTSSOP 封装的 TPS16630感兴趣。 此 RTM 是否已发布? 如果不是、何时?

此致、

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    还有一个问题、输入电压是否能够低至4V 以运行?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    采用 QFN 封装的 TPS1663已可用于样片及其处于预发布阶段。
    HTSSOP 不可用于样片、但将会像数据表所示的那样与 QFN 一起进行 RTM。
    让我检查一下4V 运行情况、然后返回。

    此致、
    Kari。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1. HTSSOP 样片何时可用以及 RTM 何时可用?
    2.请检查4V 是否正常?

    非常感谢
    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kari、

    请在以下问题上提供帮助:
    1. QFN 封装的 RTM 是什么时候? (客户现在正在考虑使用 QFN)
    2.当触发 OV 时、保护类型是什么? 是自动重试还是锁定?
    3.数据表上是否有 QFN 24引脚的封装外形图? 使用 QFN 时、引脚到引脚的距离是否为0.2mm?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    我想关闭这个主题、因为我们通过电子邮件处理了这个主题。

    此致、
    Kari。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    关于与 TPS16630的 OVP 功能、OVP 事件期间该故障模式如何? 锁存或自动重试、或者它可以针对其中一个进行编程?

    另外、除了具有6A 最大电流的 TPS16630、客户对它非常感兴趣、但价格无法 满足他们的 BOM 成本目标。 是否还有其他类似 TPS16630的器件、其 额定电流较低、为2A 或3A? 应用中的实际电流仅为1.5A。 非常感谢。  

    应用:  VFD 控制板上的安全功能。

    潜在数量:1.5-2Mu /年

    目标价格:0.xx

    此致、

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TPS2660是一款具有2A 电流的出色解决方案、
    应用 Vin 仅高达55V、不是60V 或更高。
    2.应用中不需要背对背开关。
    请提供建议。 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    对于大于55V 的工作电压、您还可以建议使用 LM5060 (具有外部 MOSFET)。 但这具有更高的最小输入电压(5.5V)。