This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2660:连接计算机时、器件会关断输出功率

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2660

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/737656/tps2660-device-shuts-down-output-power-when-a-computer-is-connected

器件型号:TPS2660

我使用 TPS2660为几个器件分配电源。 峰值电流要求在 R (ILIM)设定的2A 限值内。

我可以为其他一些电路板供电、但一旦连接计算机或蜂窝式调制解调器、它就会跳闸输出功率。

在使用 TPS2660为计算机或调制解调器等设备供电之前、请告诉我是否需要了解相关信息。

提前感谢、

哈迪克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hardik Patel、您好!

    如果计算机或模型的输入具有相当大的输入电容、则可能会达到4.6A 的快速跳变阈值并关闭。
    您能否提供电压和电流波形、以便我们可以检查此问题。

    此致、
    Kari。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hardik、

    我想关闭此主题、直到我们有更新。
    您可以在数据可用时重新打开。

    此致、
    Kari。