This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5050-1:如何使用或使用两个电源、但在任何情况下、应从一个电源获取负载电流。 (例如:tps2350)

Guru**** 2646305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2350, LM5050-1, TPS2121, TPS2410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/741526/lm5050-1-how-to-or-two-supplies-but-at-any-instance-load-current-should-be-drawn-from-one-supply-ex-tps2350

器件型号:LM5050-1
主题中讨论的其他器件:TPS2350TPS2121TPS2410

尊敬的先生/女士:

I 是 ORing 两个12V 电源、由(交流至直流)和(直流至直流)生成。  

我的要求是、ORing 负载应从任何一个电源获取功率。 如果一个电源关闭、那么它应该 自动切换到第二个电源。  

(我在 TPS2350中看到过此功能、但它用于负电压)。 使用 lm5050-1时,它从两个源中拉出。

请建议一个可以执行我所尝试的操作的部件。

此致

Vishal Kakade。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vishal、

    电源多路复用器更适合您的要求。
    对于4.5A 最大电流、TPS2121是首选、因为它在 IC 内部集成了 MOSFET。

    如果您的最大电压不超过16V 且电流要求超过4.5A、请考虑在背对背 MOSFET 配置中使用 TPS2410。
    请参阅 TPS2410数据表第22页的应用部分"双向阻断和 C 保护"。
    您可以使用 OV 或 UV 引脚在初级电源存在时关闭次级电源。

    有关电源多路复用、请参阅应用手册:
    www.ti.com/.../slva811a.pdf

    此致、
    Kari。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kari、

    TPS2121看上去适合我的应用、但在 Digikey/mouser 上不可用。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vishal、

    可从 TI store 获取样片。

    此致、
    Kari。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kari、

    感谢您分享"使用负载开关和电子保险丝的电源多路复用"。 我将使用 TPS25942、它满足我的要求。

    此致

    Vishal Kakade