请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5050-1 主题中讨论的其他器件:TPS2350、 TPS2121、 TPS2410
尊敬的先生/女士:
I 是 ORing 两个12V 电源、由(交流至直流)和(直流至直流)生成。
我的要求是、ORing 负载应从任何一个电源获取功率。 如果一个电源关闭、那么它应该 自动切换到第二个电源。
(我在 TPS2350中看到过此功能、但它用于负电压)。 使用 lm5050-1时,它从两个源中拉出。
请建议一个可以执行我所尝试的操作的部件。
此致
Vishal Kakade。