This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5170-Q1:轻负载运行

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5170, LM5170-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/739133/lm5170-q1-light-load-operation

器件型号:LM5170-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5170

请参阅随附的 waveform.e2e.ti.com/.../ripple-voltage-waveform.xlsx

问题1。

在轻负载条件下、纹波电压变为1Vp-p、这是否被认为是由于二极管仿真功能所致?

问题2.

能否 禁用该器件的二极管仿真功能以降低轻负载时的纹波电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kura、

    感谢您提出这个问题。

    您可以探测 ISETA 引脚吗? 在 LM5170中、无法禁用二极管仿真功能。

    您可以发送整个原理图吗? 您也可以随时通过直接联系我。

    谢谢、

    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Garret-San
    感谢你的答复。

    我之前通过直接邮件向您发送的信息。
    他们正在评估 LM5170-Q1 EVM。下面是引脚接头设置。

    双引脚接头设置
    J2、J4、J25、J34、J35、J36、J37:短型
    其他:打开

    三引脚接头设置:
    J5、J21:2-3引脚短路
    J28、J29、J30:1-2引脚短路
    其他:打开

    我们向客户请求了 ISETA 引脚波形、当我们得到该波形时、我们会将其发送给您。

    上一波形中的上/下 FET 关断时间约为400us。
    此脉冲跳跃功能是否?

    此致、