This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61099:非常轻负载时的电感

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4405

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/737993/tps61099-inductance-for-very-light-load

器件型号:TPS61099
主题中讨论的其他器件:AFE4405

您好!

我需要一个介于1.8-2.5V 至3.3V 之间的超小型升压电路来为 AFE4405 Rx 和 Tx 电源供电。

我希望使用 TPS610994固定3.3V 电源。

在此 设置下运行 TPS610994意味着它大部分时间几乎没有负载(<0.3mA)。 在25-100Hz 时、它将看到一个大约500us 的<10mA 脉冲。

我的问题是:

对于大于3V 的输出电压、我能否找到比数据表中推荐的2.2uH 更小的电感器

我应该去另一台设备吗?

我可以减少多少输入/输出电容器?

我能做更多的事情来减小用例的尺寸、因为尺寸非常重要。

如果存在类似的线程、请向正确的方向指示我。

谢谢:)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Larsen、

    如果输出电流仅为10mA、则可以减小输出电容器。 但小输出电容器会增加输出纹波。 可接受2.2uH 电感器。 我想您可以使用 EVM 来优化整个系统解决方案的封装尺寸。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复:)

    我可以将电感减小到例如1uH、以获得更小的电感器、还是会影响稳定性?

    我的问题是估算我可以减小的电容器尺寸。 从瞬态图中可以看到控制动作很快、因此我似乎不需要将瞬态考虑在内、对吧? 目前、我不希望 AFE4405出现正常运行产生的纹波问题。

    EVM 可能是一个很好的考虑方法:)

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Larsen

    使用1uH 不会导致稳定性问题。 但它可能会影响效率。
    对于输出电容器、可以使用10uF。 但可以在小输出电流中使用较小的电容器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的澄清:)