This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3405:LED PWM 调光比

Guru**** 2563760 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3405

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/740812/lm3405-led-pwm-dimming-ratio

器件型号:LM3405

你(们)好  

我的客户想知道 LM3405的7.3.5数据表描述中的意思。  

最后一句话是"当施加的 PWM 调光频率大于5kHz 时、调光比会大幅降低。"

这是否意味着当 PWM 速度超过5kHz 时、LED 将100%亮起、因此不再调光?

此致、NY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    不、它仍然会变暗、但精度和分辨率会变差:
    '如前一节所述、EN/DIM μs 大约有100 μ s 的延迟
    信号变为高电平、以完全建立 LED 电流、如图19所示。 该100 μ s μs 设置了最大值
    可施加到 EN/DIM 引脚以进行 PWM 调光的驱动信号的频率限制。 图20显示了
    各种频率下 PWM 调光信号的平均 LED 电流与占空比。 适用的
    用于 PWM 调光的驱动 LM3405的频率范围为100Hz 至5kHz。 调光比会减小
    在施加的 PWM 调光频率大于5kHz 时会大幅降低。"

    即使以5KHz 进行调光、精度/分辨率也会比以100Hz 进行调光更低。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、非常感谢。 我明白、此致、纽约