This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5060:需要支持

Guru**** 2814475 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/739068/lm5060-support-needed

器件型号:LM5060

大家好、

当客户使用 LM5060时、我收到了客户的询问。 下面是他们所面临的应用和问题的摘要。  

我们使用 LM5060来驱动4个 FET -充当开关。

我将 OCP 设置为约160A。

达到该电平后、我观察到、栅极驱动器重试而不是锁存、最终损坏 FET 和 LM5060。

BBU_PWR 来自直流电源。

Q1800至 Q1805是将 BBU_PWR 连接到转换器的功率 FET。

如果转换器中存在任何故障、则 Q1800至 Q1805将断开到转换器的 BBU_PWR。

 您能否帮助提供反馈、说明他们为何面临故障?

谢谢!  

此致、

Alfred

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alfred、

    您能否与我们分享包含组件值和 MOSFET 器件型号的原理图。 计时器电容器的值是多少?
    您能否获得输出电压、Vgs、计时器电压和输入电流的测试波形。 请在 Vout 和 DC_GND 之间放置肖特基二极管、然后再次检查。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    这是包含组件值的原理图。 我正在努力获取波形。  

    R1820正在针对正确的 OCP 电平进行调优。 VIN 为60V–30V、OCP 电平为180A。 对此有任何意见吗?

    谢谢!  

    此致、  

    Alfred Logico

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是波形:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    我希望对此采取后续行动。 希望今天能收到反馈。  

    谢谢!  

    此致、

    Alfred

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alfred、

    它表现出异常行为。 对于过载事件、计时器应继续运行并稳定在4V (类似于数据表中的图38)。 在这里、计时器正在从零伏重置并再次启动。 只有在器件复位时才会发生这种情况。
    是否已检查器件上的 OVP 或 UVLO 电压电平、这可能会导致器件复位。

    还想检查- FET 在捕获此测试波形时是否失败?

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    我已检查并确认 MOSFET 在重试条件下会损坏。

     

    下面是另一个波形、其中 UVLO、使能引脚和 OVP 与 SVCC 相连。 它将确保在 OCP 条件下不会发生任何回收。

     

    在对 OCP 条件进行多次测试后、它们再次遇到故障。

    还有什么可能触发重新启动?  

    谢谢!

    此致、

    Alfred  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alfred、

    我想请大家就此进行讨论。 请给我发送电子邮件以安排方便的时间。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alfred、

    我们将通过电子邮件对此进行讨论。 请关闭此主题

    此致、
    Rakesh