This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS24750:TPS24750可通过长电缆驱动负载

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS24750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/741228/tps24750-tps24750-driving-loads-over-long-cable-run

器件型号:TPS24750

您好!

我在测试装置中使用其中的6个电源开关。 这些 TPS24750中的每一个都用于启用电源、在发生短路时提供电流限制、并测量受测装置中的电流消耗(测试装置可接受6个单元进行测试)。 6个 TPS24750位于主测试板上、每个 TPS24750的输出通过大约2英尺的导线提供被测单元的电源轨。 TPS24750为被测单元提供3.3V 电压、并将其设置为360mA 的电流限制。 当我们启用电源并测试所测试的不同单元时、我们会看到一些奇怪的行为、并且我们怀疑它与电源相关。 当 TPS24750通过一根导线向负载供电时、是否需要采取任何预防措施或更改已知的设计?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 William:

    您能否共享原理图进行审阅?

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 William:

    您能否共享原理图进行审阅?
    如果由于长电缆而导致输入/输出端存在明显的路径电感、则需要输入端 TVS 二极管和输出端肖特基二极管等保护器件。
    请参阅数据表中的第12节。

    此致、
    Rakesh