This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610:bq24610的 ISET2配置

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24610, BQ24725A, BQ24770

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/741952/bq24610-iset2-configuration-of-bq24610

器件型号:BQ24610
主题中讨论的其他器件: BQ24725ABQ24770

您好!

对于 bq24610、我的客户希望使用 MCU 根据电池组的形式来更改 ISET1引脚电压、我知道有两种方法可以实现它。

高级实施理念:

通过使用 Vref 和电阻分压器、它们可以打开/关闭电阻器的不同段、以便在 ISET1上提供各种电压。

通过将电流源接入电阻器、他们可以使用 MCU 来控制电流源、以便在 ISET1上提供特定电压。

客户还有关于预充电功能的一些问题。  用于设置2的预充电。 但是、似乎已经指定了 bq24610的预充电时间和充电终止检测。 实际上、客户将拥有一个具有 SMBus 接口的 MCU、用于从电池组读取电压/电流/温度、并且他们希望在电池电压介于1.5V 和3V 之间时根据电池组中的信息控制预充电电流/时间。 您能否告知此 IC 是否也可以通过在 ISET2引脚上使用不同的电阻分压器网络来满足此要求、这与在 ISET1引脚上使用的方法类似?  

谢谢。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    BQ24610是一款独立充电器。 BQ24725A 或 BQ24770 SMBus 充电器是否适合您的应用?

    谢谢!
    如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。